This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28375D:写入 CPU 闪存组的方法

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/767856/tms320f28375d-way-to-write-to-cpu-flash-bank

器件型号:TMS320F28375D

您好!

客户询问闪存组。

CPU1能否写入 CPU2闪存组?
同样、CPU2能否写入 CPU1闪存组?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yoshita-San、

    否、此器件不支持此功能。 只有 CPU1可以写入 CPU1闪存、CPU2可以写入 CPU2闪存。

    此致、
    Vivek Singh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yoshita、

    否 CPU1无法写入 CPU2闪存组、CPU2无法写入 CPU1闪存组。

    每个 CPU 子系统都有自己的闪存组、它可以读取、编程和擦除闪存组。 两个闪存组共享一个用于编程和擦除操作的电荷泵。 因此、在任何给定的时间、只有一个 CPU 可以对其闪存进行编程或擦除。

    谢谢、
    Katta