This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:Mac 上的 controlSUITE

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/767611/tms320f28379d-controlsuite-on-mac

器件型号:TMS320F28379D
Thread 中讨论的其他器件:controlSUITEC2000WARE

你(们)好。  

我只是尝试通过 Matlab Simulink 将我的 C2000微控制器 LaunchPad 与 Macbook Air 连接。 我成功下载了 CSS V8、但我无法使用 controlSUITE 执行相同的操作。 似乎没有为 iOS 提供。 此问题是否有解决方案? 提前感谢您。 我期待收到您的回复。  

最棒的

Michail  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    C2000Ware 是 controlSUITE 的后继产品、它具有 Mac OS 安装程序。 您可以改用它、还是有特定的原因需要使用 controlSUITE?

    惠特尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复:Whitney。 实际上、我正在尝试使用 Matlab Simulink 生成代码并将其发送给我的微控制器。

    Michail
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michail、

    您可以使用 MathWorks Embedded Coder 生成代码、然后在 Mac 上手动导入 CCS。 但我们的特殊 C2000支持包 不兼容 Mac (或 Linux)、只能与 Windows 配合使用。

    谢谢、

    -Brian