请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28377S 您好!
我对 DSP 和外部 DAC 之间的 SPI 接口有疑问。
我使用的 DAC 是 AD5683R、这是一款16位器件、但需要另外8位才能选择命令和地址。 因此、所需的数据是24位。
然而、DSP SPI 只能发送高达16位的数据。 我想知道、如何从 DSP SPI 发送24位数据?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我对 DSP 和外部 DAC 之间的 SPI 接口有疑问。
我使用的 DAC 是 AD5683R、这是一款16位器件、但需要另外8位才能选择命令和地址。 因此、所需的数据是24位。
然而、DSP SPI 只能发送高达16位的数据。 我想知道、如何从 DSP SPI 发送24位数据?