This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:外部 eQEP 替代产品

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D, SN74LV163A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/764582/tms320f28379d-external-eqep-alternative

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件: SN74LV163A

尊敬的 TI 论坛:

我对 TMS320F28379D 的 eQEP 模块的外部替代产品有疑问。 由于我想使用正交编码器控制4个电机、 TMS320F28379D 缺少一个 eQEP 模块。

那么、您能否向我推荐一款能够执行 eQEP 模块任务的器件(占用空间小且非常重要)?

如果该器 件能够对编码器信号进行计数并将计数量输出到 TMS320F28379D、那将会更好。

到目前为止、我可以找到该组件 SN74LV163A。 我是对的、该部件可以执行任务吗?

提前感谢。

此致、

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    现有 C2000控制器中的最大 QEP 数量为3个、您可以使用两个 C2000控制器来实现此要求、C2000控制器具有一个、两个或三个 QEP 模块。 与使用不具有 QEP 模块全部功能的 SN74LV163A 相比、这可能更容易满足您的要求。

    www.ti.com/.../overview.html
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想避免在系统中添加第二个 MCU。 运动控制系统必须尽可能小。

    此致、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您使用的是 F28379D、则可以使用 eCAP 或 CLB 模块来仿真 QEP、尽管没有要发布的此类参考设计。 或添加 QEP 接口 IC 以获取 MCU 控制器的编码器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我找到了来自 IC-Haus 的接口 IC。 它们比 SN74LV163A 小得多、但我仍然更喜欢使用第二个 MCU (Piccolo)的解决方案。

    但感谢您提供使用"eCAP 或 CLB 模块来仿真 QEP"的提示

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很好。 如果您有任何疑问、请告诉我。 C2000将提供参考、以支持更多具有 CLB 的 QEP 模块、请继续访问 C2000网站。 谢谢。