This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSHVMTRPFCKIT:使用 TMDSHVMTRPFCKIT 与放大器将 MATLAB (TI 附加组件)与 TI C2000硬件套件连接;TMS320F28035

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28035

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/763928/tmdshvmtrpfckit-interfacing-matlab-with-ti-add-on-with-ti-c2000-hardware-kit-using-tmdshvmtrpfckit-tms320f28035

器件型号:TMDSHVMTRPFCKIT
主题中讨论的其他器件: TMS320F28035

您好!

我们的电机控制活动的测试台设置是通过 TI 高电压电机控制和 PFC 开发者套件(TMDSHVMTRPFCKIT)和 TMS320F28035 MCU 实现的。 使用的电机是来自 ESTUN 电机的 PMSM - EMJ-04APB22。 我们感兴趣的领域是 PMSM 电机的 FOC 速度控制。

我们正在尝试使用 MathWorks 网站上提供的示例项目来运行电机。 我们用于闪存的程序在以下链接中提供了'c28035pmsfoochvkit_ERT'。

当 程序在 MATLAB 中以外部模式运行时、生成的代码仅在 随机试验时并 在其他时候生成错误时刷写到 MCU 中。  从我们的结尾开始、对该程序所做的唯一更改是添加 了两 个或三个范围块。随附了错误消息的屏幕截图、以供参考。 当程序使用有传感器算法时、即使代码被刷写、电机也不会运行、仿真也会在 PC 上实时运行(所需的速度不是零)。 如果采用无传感器算法、当代码被刷写时、电机运行。  
请仔细研究此问题并建议进行纠正。
希望尽快回复。 感谢您的时间和支持。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可能会看到 ESTUN 电机的数据表- EMJ-04APB22、它只有编码器传感器、并且没有用于此 Simulink 模型的霍尔传感器。 该模型仅支持使用 ECAP 模块的霍尔传感器、因此如果您没有将电机更改为 eQEP 模块和速度计算模型、则电机无法直接运行。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复。 但是、即使在无传感器模式下、我们也会存在每次不会刷写代码的问题。 请提供地址。

    此致、

    Reshma Ravi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有关  外部模式的帮助、请联系 MathWorks 技术支持。

    谢谢、

    -Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您还可以查看 E2E 主题-如下所示。 它们可能有助于解决您的问题:

    e2e.ti.com/.../727360