This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:Endat 示例报告错误1

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/764934/tms320f28379d-endat-example-report-error1

器件型号:TMS320F28379D
Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE

您好!

我和客户是第一次尝试 F28379D 平台上 controlSUITE\libs\app_libs\position_manager 的 Endat 示例项目来驱动 HEIDENHAIN 编码器。

但是、示例项目获得的编码器位置值似乎不按顺序、 错误1标志报告为1。 我们是否可以询问如何检查它是什么详细错误? 因为 controlSUITE 中有关 Endat 的文档似乎没有描述问题调试的详细操作流程、也没有要检查的源代码。  

我们已通过示波器检查 SPI CLK 和数据信号 、它看起来像无噪声的清晰脉冲。 我们还通过 HEIDENHAIN 板再次确认驱动编码器、它可以正常工作以获得正确的位置值。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Terry、

    支持这一点的工程师正在度假。 我将其转交给他,他可以在返回时作出答复。

    谢谢、
    Ramesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    这些标志只是从编码器接收到的位的反射。
    有关错误以及如何调试错误的更多详细信息、请参阅 endat 协议规范。
    您可以联系 HEIDENHAIN 支持以进一步了解这一点。
    此外、您还可以清除错误并再次尝试读取操作-您可以联系编码器制造商了解更多详细信息。