大家好、
我正在学习如何在28379D launchpad 上配置 SDFM 和 AMC1305、因为我们在现场有许多类似的应用。
我根据 sdfm_PWM_SYNC_CPU_CPU1进行了实验。 根据该项目、我将 EPWM0配置为 AMC1305生成6MHz 时钟。 此外、我将 AMC1305的时钟信号和数据连接到 GPIO 18和 GPIO19 (SD1_C2和 SD1_D2)。 在 SD1_C2上、我可以观察6MHz 时钟、在 SD1_D2上、我可以观察数据流、如下图所示。 因此、我相信 AMC1305和 MCU 的连接是正确的。
但是、当代码运行到 SDFM ISR 中时、我可以观察到 MF1-4标志被置位、而不是 af2。 当读取滤波器的结果时、我只能得到0。
您能否帮助确定演示代码中我应该修改哪些内容才能获得正确的结果?
谢谢。