This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/C2000-CGT:C2000-CGT-NN 差异

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/767075/compiler-c2000-cgt-c2000-cgt-nn-difference

器件型号:C2000-CGT

工具/软件:TI C/C++编译器

您好!

在下面的链接中、建议使用 C2000编译器的树版本:

C2000-CGT-16、17或18。

它们之间的区别是什么?

谢谢你

www.ti.com/.../C2000-CGT

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="A GIR"]

    C2000-CGT-16、17或18。

    它们之间的区别是什么?

    [/报价]

    简短答案:该系列相关编译器版本开始的年份。  如需更完整的答案、请参阅文章 编译器版本号及其含义

    谢谢、此致、

    乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    我将 CCS 8与编译器 C2000-CGT-17 v18.1.5搭配使用。

    这在 f28377上是如此。

    我可以使用 CGT-18 v18.12.0吗?

    与-17有何区别?

    为什么 CCS 不建议我更新-18?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [报价用户="A GIR"]我是否可以使用 CGT-18 v18.12.0?[/quot]

    是的。  但是、只有您可以说这是否是您的项目的最佳决策。

    [报价用户="A GIR"]与-17有何区别?

    该发行版附带的 readme.txt 包含更改摘要。  我将其附在下面。

    [引用 user="a GIR"]为什么 CCS 不建议我更新-18?

    它在 CCS App Center 视图中提供。

    谢谢、此致、

    乔治

    e2e.ti.com/.../6761.README.txt