This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2811:TMS320F2811

Guru**** 2112095 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDSEMU110-U
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/763624/tms320f2811-tms320f2811

器件型号:TMS320F2811
主题中讨论的其他器件:TMDSEMU110-U

好的一天 、我需要一条建议 、使用该仪器  通过 JTAG 进行读写。我预计会提前获得帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Manda、

    您是否有连接到 F2811器件的 JTAG 调试探针、例如 XDS100v2或 XDS110? www.ti.com/.../TMDSEMU110-U

    或者、您是否需要有关器件和硬件连接要求的帮助?

    最棒的
    Kevin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Připojil Jsem JTAG na palubě。 Potřebuji kopírovat TM 正常。 Objednám si nástroj、který jste doporučili、a Pak potřebuji pomoc  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    他连接了 JTAG 在板上的登录。我需要复制 TM ok。我将订购您推荐的工具 、然后我需要帮助  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TMDSEMU110-U 我必须订购此工具
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manda、

    您可以在 以下网站 http://www.ti.com/lit/spracf0上参考一份非常棒的应用报告:JTAG


    最棒的
    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我的编程人员可以通过 teamveawer 进行连接、然后安装程序并读取数据 TM 320F2811

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    可以帮帮我
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Manda、

    我先前链接的应用报告和 XDS-110产品页面上的用户指南应有助于您设置和使用调试探针。 请参阅这些文档。

    最棒的
    Kevin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我理解您的意思、但我从未给过这个编程器。我不是在这个领域使用 DSP 处理器。我修复了一个 TM 320F2811损坏的电路板、因此我需要通过 TeamViewer 获得帮助、当然、我会支付帮助费用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Manda、

    E2E 论坛未设置您所描述的实时、付费的支持。

    请参阅针对 C2000器件提供的技术讲座以了解培训。 我相信有一个 JTAG 模块可用:

    processors.wiki.ti.com/.../C2000_Archived_Workshops

    最棒的
    Kevin