This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F280049:280049 DSP 和比较器之间的信号异常。

Guru**** 2928900 points

Other Parts Discussed in Thread: LMV393

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/763278/ccs-tms320f280049-the-signal-between-the-280049-dsp-and-comparaor-is-abnormal

器件型号:TMS320F280049
主题中讨论的其他器件:LMV393

工具/软件:Code Composer Studio

我们将 GPIO18/X2 (引脚68)用于 XBAR4函数。 该引脚连接到比较器(LMV393)的输出端、该输出上拉至+3.3V。 问题是:该引脚不是固定电平。 该引脚上的信号是20MHz 的波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    附加的映像似乎已损坏。 您可以再次上传吗?
    您是否说您没有在比较器输出上看到预期的正弦波?

    此致、
    Veena
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、

    如果您尝试附加图像、它不会出现。 还需要指出的是、GPIO 是一个数字引脚、这意味着它只接受1和0或高电平和低电平、两者之间没有输入。 您的第一个帖子听起来像是输入不是数字的、而是模拟的。 您能不能澄清这个20MHz 输入是什么信号类型?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、用户:

    您的问题是否已解决?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们听到您的声音已经有一段时间了、因此我将假定您的问题已得到解决、并将关闭此主题。 如果情况并非如此、如果此线程由于不活动而锁定、请随意回复或创建新线程。