This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069:Instaspin 最大会话频率

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/767158/tms320f28069-instaspin-max-conmutation-frequency

器件型号:TMS320F28069

尊敬的先生/女士:

我们希望开发我们的定制逆变器。 该控制器将基于 Instapin SW (和德州的 uC)。 我们希望使用1200V SiC IGBT、因此最好使用高换向频率。 我想知道 Instaspin FOC/MOTION 控制的最大 PWM 频率是多少。

提前感谢您

Borja Gómez í a

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果 CPU 频率为90MHz 并且事件触发器数量设置为3、则最大控制频率可以为20kHz、PWM 频率可以为60kHz。

    您可以在控制器资源上找到 instaSPIN-FOC 的更详细说明。
    www.ti.com/.../spruhi9a.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回应。

    可能是60kHz、但不会太高、无法管理 SiC 器件。 我们通常使用 Instaspin TMS320F28069和 Si IGBT。 在这种情况下、可能需要更强大的功能(我们希望频率约为100KHz)。 我一直在修改 Delfino 系列。 这些微分应该获得更高的频率。 对于此系列的微控制器、是否有与 instaspin 等效的东西?

    提前感谢您

    Borja
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、Delfino 系列(TMS320F2837x)具有高达200MHz 的更高 CPU 频率、因此很容易支持100kHz PWM 频率、但它无法支持 instaSPIN、因为它的 ROM 中没有 instaSPIN 内核算法。

    您可以尝试支持 instaSPIN-FOC 的 Piccolo F280049C、您可以将 PWM 频率设置为100kHz、并将控制频率设置为20kHz、因为事件触发器的数量可以设置为1~15。