This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:tms320f28377的电源设计

Guru**** 2481325 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28377S, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/763790/tms320f28377s-power-supply-design-for-tms320f28377s

器件型号:TMS320F28377S
主题中讨论的其他器件: C2000WARE

大家好、我正在使用 tms320f28377s 微控制器、该微控制器将集成到逆变器电路中。 但是、另一个设计人员为微控制器芯片设计了 PCB、该微控制器芯片仅具有 I/O 引脚、JTAG、未连接的6引脚 IC 和许多焊盘。 PCB 看起来与此处所附的 PCB 非常相似:

但是、PCB 根本没有电源! XDS100V3编程手册说、它无法为微控制器供电。 现在、我必须设计电源、而且我的时间非常艰难。 如何将现有 PCB 焊接到电源 PCB 上? 我可以为不同引脚供电的唯一方法是通过 PCB 上提供的焊盘。 或者、我是否将导线从这些焊盘中焊接出来并将其连接到试验电路板上并为其供电?

请帮助! 我被卡住了!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Aniruddh、

    下载 C2000ware 并检查 C2000 Launchpad 和/或 controlCARD 的设计、以了解电源的工作原理。

    在物理上、您可能希望构建一个具有某种更高电压输入(例如5V)的基板、该基板可通过 LDO 或开关电源降低至3.3V 和1.2V。 然后、您将3.3V 电压轨分配给所有 VDDIO、VDDA 和 VDDSFL 引脚、将1.2V 电压分配给所有 VDD 引脚。 您还需要在每个引脚上添加去耦电容器、以帮助配电网络处理器件消耗的快速瞬态电流。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Devin、

    感谢您的回复。 我已经介绍了原理图和数据表。 为微控制器设计电源系统不是问题。 问题在于、微控制器芯片周围已经存在 PCB、访问不同引脚的唯一方法是通过 PCB 上的一些焊盘。 如何将电源板连接到这些焊盘? 有什么方法吗? 或者、我应该将导线焊接到这些焊盘上、然后在试验板上手动连接这些导线、看看它是否起作用? 此外、焊盘的短路方式使其与多个引脚短路。 例如、VDD 引脚全部在内部并通过焊盘连接。 我是否从焊盘上拉一根导线、然后在导线和接地之间连接所需的电容器? 如果您需要 PCB 文件、请告诉我。 我愿意发送这些文件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Aniruddh、

    将同一电压引脚短接在一起可能是一件好事。  MCU 子卡是否在电路板上还具有去耦电容器和接地层? 这是理想情况。

    如果去耦电容器不在 MCU 板上、则在构建主板时、您需要在每个电源连接焊盘附近添加一个去耦电容器。  

    最好的情况是构建一个具有良好接地平面和电源平面以及每个子卡电源连接点处具有去耦电容器的主板 PCB。  如果需要使用原型板上的迹线、您可以执行类似的操作。  请注意、与电源连接一样、与 MCU 板建立良好的接地连接也很重要。  

    至于将子板连接到主板、我认为您需要获得匹配连接器。  例如、如果子板具有3x20.100公头、请找到匹配的3x20.100公头、以放置在母 PCB 或原型板上。  我真的不建议只使用电线。    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Devin、

    谢谢您、我将对此进行尝试、并尽快返回给您。 此外、如果我想加电、我们假设 VDDIO 引脚和所有9个引脚都短接至焊盘。 每个引脚都需要2.2 uF 电容器。 我是否将所有9、2.2uF 电容器并联、并将一端连接到短接至所有引脚的焊盘、另一端连接到接地层? 还是只需要一个2.2uF 的电容?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Aniruddh、

    实际上、这9个去耦电容器应物理分布并尽可能靠近各个 MCU 电源引脚放置。 如果您现有的 MCU 板将所有引脚连接在一起并将它们短接到单个焊盘、那么您也可以大致将电容组合在一起、然后使用类似0.1uF 0402 || 10uF 0805的器件-这不是一个真正的出色设计、 但您可以做的其他事情不多、只是对 MCU 板进行了重新设计。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Devin、

    非常感谢您的建议。 设计子板很有帮助。 虽然设计有点繁琐、但我让微处理器进行响应。 现在、我将获得一个新的裸片以进行工作、我可以从下而上进行所有设计。 非常感谢。