请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28377D 尊敬的所有人:
我使用 TMS320F28377设计 伺服控制 器、我的设计中遇到了一些问题、我需要您的帮助。 问题 如下:
JTAG PIN2不能拉至0V、PIN2只有2.3V
2. RAM 可以下载程序,但闪存无法下载
3. RAM 可以下载程序,但无法运行,显示“低功耗模式”
您能 帮助解决问题吗? 谢谢~
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的所有人:
我使用 TMS320F28377设计 伺服控制 器、我的设计中遇到了一些问题、我需要您的帮助。 问题 如下:
JTAG PIN2不能拉至0V、PIN2只有2.3V
2. RAM 可以下载程序,但闪存无法下载
3. RAM 可以下载程序,但无法运行,显示“低功耗模式”
您能 帮助解决问题吗? 谢谢~