This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28035:PSFB 峰值电流模式控制的输出振铃问题

Guru**** 2562930 points
Other Parts Discussed in Thread: SFRA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/763479/ccs-tms320f28035-the-output-ringing-issue-of-psfb-peak-current-mode-control

器件型号:TMS320F28035
主题中讨论的其他器件:SFRA

工具/软件:Code Composer Studio

您好、香榭丽舍

通过峰值电流模式控制来执行 psfb 拓扑时、我会遇到一些问题。

PWM 开关频率约为47KHz、使用 III 型补偿器。

当闭环增益和带宽非常小时、满负载和半负载时的输出(Vo_blue line)是稳定的、并且在轻负载(10%)时会出现一些小振铃。

在调整补偿器以将带宽增加到500Hz 后、轻负载下的输出冲洗的幅度和范围会变大(1%~20%)。

我想知道输出振铃的原因、因为补偿器或其他因素。

您是否愿意帮助建议如何解决或改进此问题?

谢谢。

对此,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ku、

    我不熟悉 PSFB、

    在轻负载期间、可能会发生设备变化。

    您是否正在使用 PCMC? 还是平均 CMC?

    您是否能够在任何建模环境中复制问题?

    -Manish
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Manish、您好!

    是的、我使用的是 PCMC、这对于轻负载期间的电站变化意味着什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 PCMC 中、您可能需要随负载调整斜率(内部斜坡的斜率)。 如果斜率不够、则可能导致振荡。 如果斜率太大、它将使响应非常慢。

    此外、什么是振荡频率? 如果它是 PWM 频率的一半、则是由于斜坡补偿不足。 如果它是其他频率、则可能是由电压环路补偿引起的。 当您增加 BW 时、可能没有足够的相位裕度。 因此、您必须调整电压环路控制器的零和高频率极点。

    我还建议您使用我们的 SFRA 获取环路增益图、以检查 BW 和 PM/GM。

    Shamim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ku、

    Shamim 为您提供了一些尝试的想法、请告诉我们您所处的位置。

    -Manish