This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-SOMPLC-F28PLC84:什么?#39;s F28PLC84?

Guru**** 2538950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/766502/tidm-somplc-f28plc84-what-s-f28plc84

器件型号:TIDM-SOMPLC-F28PLC84

大家好、我在我们的网站上找不到 F28PLC84器件。

这是哪个器件?

我可以在该参考设计的页面中找到两个软件。 我应该选择哪一个? 这两种软件之间有何区别?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Howard、

    我们已经停止了与这些基于 eMETERing 的 PLC 器件相关的所有发展蓝图、并从 TI.com 中删除了它们的套件、并将所有 FW 软件包放在 My Secure SW 链接后面。 这就是通过 TI.com 访问信息非常有限的原因、这些信息仅用于支持已投入生产这些解决方案或具有以前的硬件经验的现有客户。

    如果这是为了获得新的开发机会、我建议不要使用这些产品/封装、因为 TI 将不提供支持。

    F28PLC84器件仍可通过 TI 订购、但不可在 TI.com 上订购。

    如果有更多有关终端应用的详细信息、我们可以看到目前是否有任何其他受支持的焊料。

    最棒的
    Matthew