This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28027:有关使用 GPIO 32和33的 I2C 初始状态的问题

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE, TLC59116, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/761894/tms320f28027-question-about-i2c-initial-states-using-gpios-32-and-33

器件型号:TMS320F28027
Thread 中讨论的其他器件:controlSUITETLC59116C2000WARE

我们正在尝试对 I2C 从器件寻址、发现 SCL 始终为高电平、SDA 始终为低电平、恰好超出引导状态。  我们正在使用 controlSUITE 模板从闪存运行代码。

在主函数的最顶部、我添加了以下代码: while (1==1); 因此、其余代码都不执行任何操作、而 CPU 只是旋转。

然后、我将示波器连接到 GPIO 32/33。  老实说、我对 I2C 不太了解、但 I2C 规范中没有提到默认情况下两个信号都是高电平?  我在数据表中找不到任何可能改变此行为的跳线信息。

谢谢!

Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    在执行任何 GPIO 配置之前、while 环路位于 main 的最顶部? 您可能必须首先配置用于 I2C 的 GPIO、以了解您的期望。 请参阅下面的 INIT 函数:

    //
    // InitI2CGpio -此函数初始化 GPIO 引脚以用作 I2C 引脚
    //
    //每个 GPIO 引脚可配置为 GPIO 引脚或最多3
    个不同//外设功能引脚。 默认情况下
    、所有引脚在复位后都作为 GPIO //输入。
    //
    //注意:
    // SDAA 操作只应启用一个 GPIO 引脚。
    // SCLA 操作只启用一个 GPIO 引脚 shoudl。
    //注释掉其他不需要的行。
    //
    void
    InitI2CGpio()
    {
    EALLOW;
    
    //
    //为所选引脚启用内部上拉
    //用户可以启用或禁用上拉。
    //这将启用指定引脚的上拉电阻。
    //注释掉其他不需要的行。
    //
    GpioCtrlRegs.GPAPUD.bit.GPIO28 = 0;//启用 GPIO28的上拉电阻(SDAA)
    GpioCtrlRegs.GPAPUD.bit.GPIO29 = 0;//启用 GPIO29的上拉电阻器(SCLA)
    
    //GpioCtrlRegs.GPBPUD.bit.GPIO32 = 0;//启用 GPIO32的上拉电阻(SDAA)
    //GpioCtrlRegs.GPBPUD.bit.GPIO33 = 0;//启用 GPIO33的上拉电阻器(SCLA)
    
    //
    //仅将所选引脚的限定条件设置为异步
    //这将为所选引脚选择异步(无限定条件)。
    //注释掉其他不需要的行。
    //
    GpioCtrlRegs.GPAQSEL2.bit.GPIO28 = 3;//异步输入 GPIO28 (SDAA)
    GpioCtrlRegs.GPAQSEL2.bit.GPIO29 = 3;//异步输入 GPIO29 (SCLA)
    
    //GpioCtrlRegs.GPBQSEL1.bit.GPIO32 = 3;//异步输入 GPIO32 (SDAA)
    //GpioCtrlRegs.GPBQSEL1.bit.GPIO33 = 3;//异步输入 GPIO33 (SCLA)
    
    //
    //使用 GPIO 寄存器配置 I2C 引脚
    //这指定哪些可能的 GPIO 引脚将是 I2C
    //功能引脚。 注释掉其他不需要的行。
    //
    GpioCtrlRegs.GPAMUX2.bit.GPIO28 = 2;//为 SDAA 配置 GPIO28
    GpioCtrlRegs.GPAMUX2.bit.GPIO29 = 2;//为 SCLA 配置 GPIO29
    
    //GpioCtrlRegs.GPBMUX1.bit.GPIO32=1;//为 SDAA 配置 GPIO32
    //GpioCtrlRegs.GPBMUX1.bit.GPIO33 = 1;//为 SCLA 配置 GPIO33
    
    EDIS;
    } 

    最棒的

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:

    我在 while 循环之前添加了初始化代码、并进行了重新测试。 没有区别。 我应该在前面提到过、如果需要的话、Piccolo 未连接到我们的从器件即开即用、就会发生这种情况。

    我之前测试过类似的初始化代码、但没有提供 EALLOW/EDIS 线路、希望 GPIO 可能没有实际初始化。

    Mike
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    嗯、好的。 我想 GPIO 将配置为输入、直到此配置完成、如注释中所述、但可能在 I2C 模块复位后信号才会上拉。

    您能否看到在初始化 I2C 模块后信号是否被上拉?

    //
    // I2CA_Init -
    //
    void
    I2CA_Init (void)
    {
    //
    //初始化 I2C
    //
    I2caRegs.I2CSAR = 0x0050; //从机地址—EEPROM 控制代码
    
    //
    // I2CCLK = SYSCLK/(I2CPSC+1)
    //
    #if (CPU_FRQ_40MHz||CPU_FRQ_50MHz)
    I2caRegs.I2CPSC.all = 4; //预分频器-模块时钟#endif 需要7-12MHz
    
    
    (CPU_FRQ_60MHz)
    I2caRegs.I2CPSC.all = 6; //预分频器-模块 clk
    #endif 需要7-12MHz
    I2caRegs.I2CCLKL = 10; //注:必须为非零
    I2caRegs.I2CCLKH=5; //注:必须为非零
    I2caRegs.I2CIER.ALL = 0x24; //启用 SCD 和 ARDY 中断
    
    //
    //使 I2C 退出复位。 暂停时停止 I2C
    //
    I2caRegs.I2CMDR.ALL = 0x0020;
    
    I2caRegs.I2CFFTX.ALL = 0x6000;//启用 FIFO 模式和 TXFIFO
    I2caRegs.I2CFFRX.ALL = 0x2040;//启用 RXFIFO、清除 RXFFINT、
    
    返回;
    } 

    或者、如果在 I2C 模块被设定为一个主发送器后、这不起作用:

    //
    //将 START 作为主发送器发送
    //
    I2caRegs.I2CMDR.ALL = 0x6E20; 

    是否有理由不希望在 I2C 总线上使用外部上拉电阻器? 通常情况下、这是更好的选择、而不是使用内部上拉电阻器。

    最棒的

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不、我尝试了两个代码片段、没有区别。

    我们的从器件确实有上拉电阻、但在我们确定看到这些信号问题后、我们将其与 Piccolo 断开连接、并仅使用开箱即用的电路板尝试了代码、期望板载上拉电阻足够。

    我们尝试单步执行初始化代码并观察范围以查看是否有任何变化。  无论 I2C 是否处于复位状态、都是如此。

    鉴于有很多人展示了在该平台上使用 I2C 的示例、我们在这一问题上无法取得任何进展、这是非常令人沮丧的。

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    新信息!  单步执行我错了。  (我们中有两人在不同的办公室中查看此问题。)

    如果我单步执行所附的代码、我会发现重新启动后信号实际上都是高电平、正如我们所期望的那样。  随着代码的执行、时钟和数据信号会发生变化、正如我所说的。  如果我让代码自由运行、它会在最后一个忙环路中挂起、并且时钟信号保持低电平。

    uint16 I2CA_WriteData (uint16 addr、uint16 reg、uint16 data)

    I2caRegs.I2CMDR.bit.IRS = 1;// I2C 被启用
    while (I2cRegs.I2CSTR.bit.BB = 1);
    I2caRegs.I2CSTR.bit.SCD = 1;//清除停止条件位
    while (I2caRegs.I2CMDR.bit.STP==1);
    I2caRegs.I2CSAR = addr;
    while (I2cRegs.I2CSTR.bit.BB = 1);
    I2caRegs.I2CCNT = 2;//寄存器地址= 1字节、数据= 1字节

    I2caRegs.I2CMDR.bit.NACKMOD = 0;// NACK 模式位
    I2caRegs.I2CMDR.bit.FREE = 0;//挂起时不能自由运行 I2C
    I2caRegs.I2CMDR.bit.STT = 1;//起始条件位
    I2caRegs.I2CMDR.bit.STP= 1;//停止条件位

    //
    //注意:CLK 变为低电平、数据在此行后保持高电平
    //
    I2caRegs.I2CMDR.bit.MST = 1;//主控模式:这是 CLK 变为低电平但数据保持高电平的线路

    I2caRegs.I2CMDR.bit.TRX = 1;//发送器模式

    //
    //注意:此行后数据变为低电平
    //
    I2caRegs.I2CMDR.bit.XA = 0;// 7位寻址模式
    I2caRegs.I2CMDR.bit.RM = 0;//非重复模式
    I2caRegs.I2CMDR.bit.DLB = 0;//数字回路模式被禁用
    I2caRegs.I2CMDR.bit.IRS = 1;//使能 I2C 模块
    I2caRegs.I2CMDR.bit.STB = 0;// I2C 模块不在 START 字节模式中

    //
    //注意:数据在此行后再次变为高电平
    //
    I2caRegs.I2CMDR.bit.FDF = 0;//自由数据格式模式被禁用
    I2caRegs.I2CMDR.bit.BC = 0;//每个数据字节8位

    //
    //注意:这一行之后,两个都变为高电平
    //
    I2caRegs.I2CMDR.bit.STP= 1;// CNT=0时停止位
    I2caRegs.I2CDXR = reg;// TLC59116寄存器地址
    I2caRegs.I2CDXR = DATA;//该寄存器的数据

    while (!I2cRegs.I2CSTR.bit.SCD);

    返回 I2C_Success;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    设置从机地址寄存器后、它正在总线忙线检查中挂起? 这是在没有设置断点且从器件未连接时发生的?

    I2caRegs.I2CSAR = addr;
    while (I2caRegs.I2CSTR.bit.BB = 1);
    I2caRegs.I2CCNT = 2;//寄存器地址= 1字节、数据= 1字节 

    当我遇到这种情况时、您能否提供 SCL/SDA 波形的屏幕截图?

    F2802x TRM 的 I2C 一章中提供了 SCL 可能被保持在低电平的一些解释。

    http://www.ti.com/lit/sprui09

    最棒的

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不可以、如果我单步执行代码、它不会在任何忙等待中挂起、但看起来并不正确。  也就是说、我要发送的数据应该打开连接到从器件的一系列 LED、而这不会发生。

    如果我让代码自由运行、它在  发送第一个字节时在最后一个忙等待* while (!I2cRegs.I2CSTR.bit.SCD);*处挂起。  换言之、代码看起来挂起、我暂停执行;然后 CPU 在此忙等待中循环。  我不太了解 I2C、但可能涉及总线超时、因此如果我是单步执行、写入总线之间的长延迟会在某种程度上掩盖问题。

    我已要求我们的硬件工程师使用逻辑分析仪查看总线信号。

    去年、我们在 Arduino 中使用了这款相同的 I2C 从设备(即 TLC59116 LED 照明驱动程序)、因此我非常确信我正在使用正确的寻址方式并尝试发送正确的配置字节。

    -- Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    停留在* while (!I2caRegs.I2CSTR.bit.SCD);*将表示没有生成停止条件。 为了生成停止条件、I2CCNT 也许不会达到0。 查看 CCS "Expressions"窗口中 while 循环中的 I2CCNT 寄存器值、您会发现这是不是问题。

    但是、查看波形将是调试此问题的最简单方法。 您希望看到以下内容:

    START 条件-->从机地址+0 (LSB 写入位)+ACK -->寄存器写入+ACK -->数据写入+ACK -->停止条件

    最棒的
    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin、我查看了代码在忙等待时挂起时的 I2CCNT 和 I2CSTR。

    计数寄存器不递减。  我还尝试仅发送一个字节(之前函数设置 I2CCNT=2并尝试发送两个字节)、但它仍然设置为1。

    I2CSTR 寄存器的内容很有意思。  代码设置如下:*I2caRegs.I2CMDR.ALL = 0x2620;//设置:STT、MST、TRX、IRS 位来启动传输*。  当我使用调试器查看这个寄存器时、它在写入数据寄存器后被设置为0x0400、只有 MST 被设置。

    这是预期的吗?

    我们的硬件人员正在研究这一点、但现在遇到了一些设备问题。

    -- Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mike:

    听起来不正确。 您正在"Expressions"窗口中检查 I2CMDR 的值? 在执行这行代码后、该寄存器应设置为0x2620。

    您之前提供了 writeData 函数、是否在可以共享之前调用了 I2C_Init 函数?

    最棒的
    Kevin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin、我在之前的帖子中出错了。  这是我查看的状态寄存器、而不是模式寄存器。

    下面、我将粘贴我可以想象的最简单的程序。  我正在尝试向我们的从器件写入1个字节。  硬件工程师告诉我、总线上什么也没有。

    我在控制台窗口中看到的输出如下。  在开始传输后、除了 XSMT 和 XRDY 位置位外、我从不会看到状态寄存器中的任何位。

    I2COAR=0x0000

    I2CIER = 0x0000

    I2CSTR=0x0410

    I2CCLKL=0x002D

    I2CCLKH=0x002D

    I2CCNT=0x0000

    I2CDRr=0x0000

    I2CSAR=0x0060

    I2CDXR=0x0000

    I2CDXR=0x0000

    I2CISPR=0x0000

    I2CEMDR=0x0001

    I2CPSC=0x0005

    I2CFFTX=0x0000

    I2CFFRX=0x0000

    XSMT
    XRDY (另外19行仅显示 XSMT 和 XRDY)

    代码:

    #include 
    #include "DSP28x_Project.h" // DSP28x 头文件
    #include "F2802x_common/include/F2802x_SWPrioritedIsrLeels.h"
    #include "F2802x_common/include/clk.h"
    #include "F2802x_common/include/gpio.h"
    #include "F2802x_common/include/pll.h"
    #include "#include "t2802x_common/simplel.h"
    #define #include "T2802x_define #include
    "#include "#define 1.t802x_common_timer_clk.h" 0x60
    
    PLL_Handle myPll;
    CLK_Handle myClk;
    GPIO_Handle myGpio;
    extern UINT16 RamfuncsLoadStart;
    extern UINT16 RamfuncsLoadEnd;
    extern UINT16 RamfuncsRunStart;
    
    
    int main (void)
    {
    int i;
    void set_up_device_handles (void);
    void I2CA_Init (void);
    void dump_i2c_regs (void);
    void dump_STATUS_reg (void);
    char buf[20];
    
    //将仅 RAM 函数复制到 RAM、加载出厂校准、设置器件句柄。
    memcpy (&RamfuncsRunStart、&RamfuncsLoadStart、(size_t)&RamfuncsLoadSize);
    InitSysCtrl();
    set_up_device_handles ();
    CLK_setOscSrc (myClk、CLK_OscSrc_Internal);//选择内部振荡器1 (10MHz)作为时钟源
    PLL_setup (myPll、PLL_Multiplier_12、PLL_DivideSelect_CLKIN_BY_2);//将 PLL 设置为(10MHz * 12)/2 = 60MHz。
    
    //配置 GPIO 32和33供 I2C 使用。
    EALLOW;
    GPIO_setPullUp (myGpio、GPIO_Number_32、GPIO_PULLUP_Enable);
    GPIO_setPullUp (myGpio、GPIO_Number_33、GPIO_PULLUP_Enable);
    GPIO_setQualification (myGpio、GPIO_Number_32、GPIO_Qual_异 步);
    GPIO_setQualification (myGpio、GPIO_Number_33、GPIO_Qual_异 步);
    GPIO_setMode (myGpio、GPIO_Number_32、GPIO_32_Mode_SDAA);
    GPIO_setMode (myGpio、GPIO_Number_33、GPIO_33_Mode_SCLA);
    EDIS;
    
    //初始化 I2C 硬件。
    I2CA_Init();
    
    //显示寄存器内容。
    dump_i2c_regs();
    
    //将一个字节写入从器件。
    I2caRegs.I2CMDR.bit.IRS = 1; //启用 I2C
    I2caRegs.I2CCNT = 1; //计数=1
    I2caRegs.I2CDXR = 0x80; //将第一个字节写入数据寄存器
    I2caRegs.I2CMDR.ALL = 0x2600; //设置:STT、MST、TRX 位来启动传输
    对于(i=0;i<20;i++)
    {
    dump_status_reg();
    DELAY_US (1000);
    }
    返回0;
    }
    
    void dump_STATUS_reg (void)
    {
    IF (I2cRegs.I2CSTR.bit.SDIR ==1)
    {
    PUT ("SDIR ");
    }
    IF (I2cRegs.I2CSTR.bit.NACKSNT = 1)
    {
    PUS ("NACKSNT");
    }
    IF (I2cRegs.I2CSTR.bit.BB = 1)
    {
    PUT ("BB ");
    }
    IF (I2cRegs.I2CSTR.bit.RSFULL = 1)
    {
    PUT ("RSFULL");
    }
    IF (I2cRegs.I2CSTR.bit.XSMT = 1)
    {
    PUT ("XSMT");
    }
    IF (I2cRegs.I2CSTR.bit.AAS = 1)
    {
    PUT ("AAS");
    }
    IF (I2cRegs.I2CSTR.bit.AD0 = 1)
    {
    PUT ("AD0");
    }
    IF (I2cRegs.I2CSTR.bit.SCD = 1)
    {
    PUT ("SCD ");
    }
    IF (I2cRegs.I2CSTR.bit.XRDY = 1)
    {
    PUT ("XRDY");
    }
    IF (I2cRegs.I2CSTR.bit.RRDY = 1)
    {
    PUT ("RRDY");
    }
    IF (I2cRegs.I2CSTR.bit.ARDY = 1)
    {
    PUT ("ARDY ");
    }
    if (I2cRegs.I2CSTR.bit.nack = 1)
    {
    PUT ("NACK ");
    }
    // if (I2caRegs.I2CSTR.bit.AL = 1)//在 SPRUFZ9D 中列出但实际上不可用
    //{
    // PUT ("AL ");
    //}
    PUS ("\r\n");
    }
    
    void dump_i2c_regs (void)
    {
    char buf[20];
    sprintf (buf、"I2COAR=0x%04X\r\n"、I2caRegs.I2COAR);
    PUT (buf);
    sprintf (buf、"I2CIER=0x%04X\r\n"、I2caRegs.I2CIER.ALL);
    PUT (buf);
    sprintf (buf、"I2CSTR=0x%04X\r\n"、I2cRegs.I2CSTR.ALL);
    PUT (buf);
    sprintf (buf、"I2CCLKL=0x%04X\r\n"、I2caRegs.I2CCLKL);
    PUT (buf);
    sprintf (buf、"I2CCLKH=0x%04X\r\n"、I2caRegs.I2CCLKH);
    PUT (buf);
    sprintf (buf、"I2CCNT=0x%04X\r\n"、I2caRegs.I2CCNT");
    PUT (buf);
    sprintf (buf、"I2CDRr=0x%04X\r\n"、I2caRegs.I2CDRr);
    PUT (buf);
    sprintf (buf、"I2CSAL=0x%04X\r\n"、I2caRegs.I2CSAR);
    PUT (buf);
    sprintf (buf、"I2CDXR=0x%04X\r\n"、I2caRegs.I2CDXR);
    PUT (buf);
    sprintf (buf、"I2CDXR=0x%04X\r\n"、I2caRegs.I2CDXR);
    PUT (buf);
    sprintf (buf、"I2CISRc=0x%04X\r\n、I2cRegs.I2CISRC.ALL);
    PUT (buf);
    sprintf (buf、"I2CEMDR=0x%04X\r\n"、I2caRegs.I2CEMDR.ALL);
    PUT (buf);
    sprintf (buf、"I2CPSC=0x%04X\r\n"、I2caRegs.I2CPSC.all);
    PUT (buf);
    sprintf (buf、"I2CFFTX=0x%04X\r\n"、I2caRegs.I2CFFTX.all);
    PUT (buf);
    sprintf (buf、"I2CFFRX=0x%04X\r\n"、I2caRegs.I2CFFRX.ALL);
    PUT (buf);
    }
    
    void I2CA_Init (void)
    {
    I2caRegs.I2CMDR.ALL = 0; //禁用 I2C 模块并清除所有选项
    I2caRegs.I2CSAR = TLC59116_SLAVE_ADDR;// LED 驱动器芯片的从器件地址
    I2caRegs.I2CFFTX.ALL = 0;
    I2caRegs.I2CFFRX.ALL = 0;
    
    //设置时钟速率:
    //模块时钟速率:(CPU 时钟)/(IPSC + 1)= 10MHz。
    // I2C 总线时钟分频器寄存器:10MHz/((ICCL+d)+(ICCH+d))
    // 其中'=5 (请参阅 sprufz9d.pdf)以100KHz 生成总线时钟。
    I2caRegs.I2CPSC.all = 5; // 60MHz/(IPSC+1)= 10MHz
    I2caRegs.I2CCLKL = 45; // ICCL+d = 50
    I2caRegs.I2CCLKH = 45; // ICCH+d = 50
    CLK_enableI2cClock (myClk);
    I2caRegs.I2CMDR.bit.IRS = 1; //启用 I2C 模块
    return;
    }
    
    void set_up_device_handles (void)
    {
    myClk = CLK_init ((void *) CLK_base_ADDR、sizeof (CLK_Obj));
    myPll = PLL_init ((void *) PLL_base_ADDR、sizeof (PLL_Obj));
    myGpio = GPIO_init ((void *) GPIO_base_ADDR、sizeof (GPIO_Obj));
    }
    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    您需要指出的是、如果您还不知道在调试时可以更轻松地查看 CCS 中的寄存器、而不是将它们打印到终端。 在 CCS 中调试程序时、您可以使用表达式或寄存器窗口来检查寄存器的当前值。 请参阅以下屏幕截图:

    我将尝试为您提供一些简单的代码、以便您在接下来的几天内开始发送字节(我将最迟在星期一进行拍摄)。 您是否更喜欢在应用中不使用 I2C FIFO? 不确定是否已经在 C2000ware 中引用了 i2c_EEPROM 示例程序、但编写该程序是为了使用 I2C FIFO。

    C:\ti\c2000Ware_1_00_06_00\device_support\f2802x\examples\structs\i2c_eeprom

    最棒的

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin、感谢您提供的信息。  我将调试语句放入代码中、因为我需要复制/粘贴输出、因此我可以通过电子邮件将其发送给在其他办公室工作的硬件工程师。

    虽然我昨天很晚才听到他的声音、但我几乎是肯定的、有一个硬件错误会解释为什么我们没有在电线上接收信号。  他建造了几个板,显然只有一个板正常工作。  我希望他能在下周早些时候给我发一份修复。

    但是、我希望看到一些简单的代码、这些代码展示了如何写入数据。  由于 EEPROM 示例在中断和非中断时间之间分配处理的方式、因此很难遵循该示例。

    我想我在 F28027上的某个位置读出 FIFO 实际上只保存4个字节而不是16个字节、对吗?

    不过、我确实需要非常快速地更新 LED、因此在简单的写入操作后、我可能会切换到使用 TX FIFO。

    -- Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mike:

    好的、如果它最终是硬件问题、请随时更新。 在初始从器件寻址部分、从器件无法正确接收地址、并且正在接收 NACK。 这将防止通过 I2C 总线发送任何额外的字节。

    我编写了一些示例代码、但现在没有足够的设置来测试(需要一个良好的从器件才能使用...)。 在我进行测试并展示一些内容后、我将会分享这些内容。 是的、我同意 EEPROM 示例很难遵循、它实际上只适用于使用 EEPROM 从器件。

    没错、F28027 FIFO 只有4字节深。 您必须不断填充 TX FIFO 或清空 RX FIFO。

    最棒的
    Kevin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    硬件问题上的错误警报。  硬件人员认为、我们的上拉电阻器可能使用非规格值、但在重新读取该值时、他说它们是好的。

    如果您可以粘贴您的初始代码、即使不是很好、我也很感激。

    谢谢——Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    这仍是一项有待改进的工作,但 I2CA_WriteToReg ()函数目前工作正常。 您可以将 C2000ware 中的2802xI2C_EEPROM 示例导入到 CCS 中、并用这个文件替换 main.c 文件以进行测试。 您可能需要调整用于自己应用的从器件地址、控制寄存器和数据缓冲区字节

    e2e.ti.com/.../7120.2802xI2C_5F00_non_5F00_FIFO_5F00_main.c

    希望这对您有所帮助、

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin: 
    我之前曾尝试过发布此帖子、但我认为它不起作用。 简而言之、我让它根据您的示例代码工作。 感谢你的帮助。 

    下面是我要做的事情的一个片段。
    I2caRegs.I2CSAR = TLC59116_SLAVE_ADDR;
    I2caRegs.I2CMDR.ALL = 0x4620; //自由,MST,TRX,IRS
    I2caRegs.I2CCNT = LEN_LIGHT_MSG;
    I2caRegs.I2CMDR.bit.STT = 1;
    I2caRegs.I2CMDR.bit.STP= 1;
    (i=0;<LEN_LIGHT_MSG; i++)
    {
    I2caRegs.I2CDXR = LIGHT_MSG[i];
    while (I2caRegs.I2CSTR.bit.XRDY = 0);
    }