This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TMS320F28379D:SYS/BIOS SCI RX 中断

Guru**** 2573695 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/765405/rtos-tms320f28379d-sys-bios-sci-rx-interrupt

器件型号:TMS320F28379D

工具/软件:TI-RTOS

您好!

如果我将 SCI driverlib 集成到一个 SYS/BIOS 项目中并且我想使用 Rx 中断、那么我应该在哪个线程类型内配置中断:任务、Swi、Hwi? 我不能从其中的哪一个执行它? 我可以从其中的哪一个中执行它?

此致、

Adria

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adria、

    通常,中断是在 main()中配置的,或者是从任务中配置的。 由于一个 Hwi_create()调用分配内存、你不想从 Swi 或 Hwi 调用它。

    犹大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,犹大,

    感谢您的回答!

    此致、

    Adria