This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:对客户电路板进行编程

Guru**** 2455560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/764096/tms320f28377s-programming-customer-s-board

器件型号:TMS320F28377S

团队、  

我的客户询问他们的硬件与他们自己的电路板之间有何差异、因为他们能够对我们的 LaunchPad 进行编程、但他们的电路板遇到了问题:

我尝试使用 CCS 软件将代码编程到闪存驱动器中。 我使用 Run->Load the Out 文件将代码加载到闪存驱动器中。 它按照我的预期运行。 但是、当我回收电路板的电能时。 它没有运行代码、看起来代码没有加载到闪存中。 那么、有什么特殊设置可以将代码加载到闪存中吗?  

项目被正确配置为从闪存加载/运行。  

感谢您的参与。  

谢谢

Viktorija

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Viktorija:

    您可以通过检查来调试此问题:

    - 当您将代码加载到目标中时、您能通过 CCS 中的 Memory/Disassembly 窗口在预期的闪存存储器区域中看到代码吗?

    - 是否正确设置了链接器命令文件 以便可执行文件加载到闪存中?

    -对于独立运行(独立于调试器)、请检查引导模式配置引脚并确保目标配置为从闪存引导。  

    请告知我们检查上述内容是否可以解决问题。  

    如果没有、请 查看此处提供的培训材料:  http://processors.wiki.ti.com/index.php/C2000_Multi-Day_Workshop

    如果您有任何其他问题、请告知我们。  

    谢谢、

    Krishna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 我现在已经解决了问题。

    Lili

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lili、
    太棒了! 在您方便的时候、您是否愿意分享问题是什么以及您是如何解决的。 这将受到极大的赞赏、因为它将有助于为该社区增加知识库。
    谢谢!
    Krishna
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它需要将 引导模式引脚设置为"Get Mode"、以便从闪存引导。  

    Lili

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很完美! 谢谢。