This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:加电序列故障

Guru**** 2455360 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28377S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/765978/tms320f28377s-trouble-with-power-up-sequence

器件型号:TMS320F28377S

您好!

我在定制板上使用 TMS320F28377S MCU。 为电路板加电时、有时电路板会进入未定义状态。 发生这种情况时、我们只需使用连接到 XRS 引脚的开关来重置电路板。 这并不是每次我们上电时发生的、有时我们加电时没有问题。 目前、我们有一个 RC 电路连接到 XRS 引脚、如数据表的第5.9.2节所述。  

为了解决此问题、我们希望添加一个电压监控器电路、以便在加电期间监控3.3V 电源轨和/或1.2V 电源轨。 为帮助您、我正在寻找以下信息:

-3.3V 电源轨电压和1.2V 电源轨电压、其中上电复位释放 XRS 引脚

-3.3V 和1.2V 欠压电压、根据数据表第5.4节、建议的工作3.3V 电源轨最小值为3.14V、1.2V 电源轨最小值为1.14V。 但是、未列出掉电电压。

-任何关于具有100mV 或更多迟滞的电压监控器的建议。

谢谢你。

最棒的

Jeremy Bower

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeremy、

    请找到我对您问题的回答:

    -3.3V 电源轨电压和1.2V 电源轨电压、其中上电复位释放 XRS 引脚

    3.3V 电源轨应高于2.3V、以使 XRS 引脚脱离复位状态

    - 3.3V 和1.2V 欠压电压、根据数据表第5.4节、建议的工作3.3V 电压轨最小值为3.14V、1.2V 电压轨最小值为1.14V。 但是、未列出掉电电压。

     没有针对 TMS320F28377S 的欠压规格、TI 建议保持最小规格、即3.3V 电源轨上为3.14V、1.2V 电源轨上为1.14V。

    -对于具有100mV 或更高迟滞的电压监控器的任何建议。

    TPS3897ADRYR

    此致、

    Nirav