您好!
我在定制板上使用 TMS320F28377S MCU。 为电路板加电时、有时电路板会进入未定义状态。 发生这种情况时、我们只需使用连接到 XRS 引脚的开关来重置电路板。 这并不是每次我们上电时发生的、有时我们加电时没有问题。 目前、我们有一个 RC 电路连接到 XRS 引脚、如数据表的第5.9.2节所述。
为了解决此问题、我们希望添加一个电压监控器电路、以便在加电期间监控3.3V 电源轨和/或1.2V 电源轨。 为帮助您、我正在寻找以下信息:
-3.3V 电源轨电压和1.2V 电源轨电压、其中上电复位释放 XRS 引脚
-3.3V 和1.2V 欠压电压、根据数据表第5.4节、建议的工作3.3V 电源轨最小值为3.14V、1.2V 电源轨最小值为1.14V。 但是、未列出掉电电压。
-任何关于具有100mV 或更多迟滞的电压监控器的建议。
谢谢你。
最棒的
Jeremy Bower