请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMDSEMU110-U 主题中讨论的其他器件:TMS320F28377S、 CODECMOSER
我正在尝试在我的 PC 和 TMS320F28377S 的 XDS110调试探针之间提供隔离。 正常连接、编程和调试任何内容都没有问题。 但是、我有一个提供 USB 隔离 的 UH401软件狗、当我在 XDS110和 PC 之间安装该软件狗时、我的 PC 不再识别编程器-在尝试通过 CodeComposer 测试连接时、我收到错误260、SC_ERR_XDS110_open。 我有一个 XDS100v2、隔离器没有问题、但速度非常慢、因此如果需要、我不想使用它。
我唯一能想到的是、我的隔离器提供的最大输出电压为5V 100mA、这使得 XDS110无法正常工作。 我在数据表中找不到这一点-如果我只调试 TMS320 (即它也不为 DSP 供电)、那么 XDS110需要多少电流?