This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的所有人:
我在 F28069 CLA 上进行调试、我在 CLA 代码中使用了 CLAsinPU 和 CLAcosPU、当我使用.out 文件刻录器件时一切都正常。 但是、当我使用 C2000十六进制实用程序输出十六进制文件并将其刻录到器件中时、代码无法按预期运行。 当我使用.out 文件对器件进行编程时、我看到闪存校验和为7818、但当我使用十六进制文件时、闪存校验和为5282。 但是、当我不在 CLA 代码中使用 CLAsinPU 和 CLAcosPU 时、一切都很好、.out 文件和.hex 文件的闪存校验和是相同的。
我使用了最新的 CLA_math_Library、并将 Cla1mathTables 从闪存复制到 RAM。 您能告诉我问题是什么吗?
谢谢。
BR、
仪表板