This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:GPIO 引脚识别

Guru**** 2475815 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28377S, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/763563/tms320f28377s-gpio-pin-identification

器件型号:TMS320F28377S
主题中讨论的其他器件: C2000WARE

早上好、

´m TI 微控制器、我是第一次想知道如何识别或读取电路板上哪些引脚与 Simulink 数字输出块中的 DE GPIO 引脚相对应? 它需要 GPIO 组、但其中哪些对应于主板的 DE J4 o J2总线?

谢谢、

Juan Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是指 Matlab 中的 Simulink 块吗? 您使用的是什么板?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我´m TMS320F28377S 电路板、我只想知道我在 Simulink 中指定的引脚 GPIO0是什么、以及电路板中的引脚是什么

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    GPIO0看起来不是板上引脚的值之一:

    www.ti.com/.../sprui26.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以下载 C2000ware 并安装它、找到该板的原理图、然后您应该知道该板上的 GPIO 分配、以便根据您的要求在 Simulink 中进行设置。

    www.ti.com/.../c2000ware

    \ti\c2000\C2000Ware_1_00_06_00\boards\LaunchPads\LAUNCHXL_F28377S
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    另一个参考文献: www.ti.com/.../sprui25c.pdf
    见第6页
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已经听不到您的意见了一周,因此我假设您能够解决您的问题。 如果情况并非如此,请单击“这无法解决我的问题”按钮,并使用更多信息回复此主题。 如果此主题锁定、请单击"提出相关问题"按钮、然后在新主题中描述您的问题的当前状态以及您可能需要帮助我们帮助解决您的问题的任何其他详细信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢它帮助我解决问题、我认为我回答了、但看起来不是、  

    再次感谢您的快速响应