This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069:TI 高压套件+ TMS320F28069

Guru**** 2559830 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/762431/tms320f28069-ti-high-voltage-kit-tms320f28069

器件型号:TMS320F28069

您好!

我们使用高压套件(具有 ISO TMS320F28069控制板的 HVMotorCtrl+PFC 套件)来旋转 BLDC 电机。 使用高压套件并运行 lab11e、我们可以按预期完美旋转电机。 但是、使用我们与 TI 高压套件设计完全相同的定制设计板(除了板载 ISO-USB-TO-JTAG、由于 TI ISO 控制板具有隔离式 USB 转 JTAG 电路、因此我们移除了板载 ISO-USB-TO-JTAG)、 当我们尝试使用 CCS 对电路板进行编程时、会出现以下错误。 我们很惊讶地看到这个错误、因为如前所述、我们板上的所有内容都与 TI 板相同。 是否有关于如何解决此问题的建议? 我们非常感谢你的紧急反应。

加载程序错误:发生数据验证错误、文件加载失败。  

e2e.ti.com/.../0525.error.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否已成功编译和编译工程以生成目标.out 文件? 您可以清理工程并重新编译工程、如果仿真器可以正确连接、则尝试再次加载程序代码。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、该工程已编译和编译完毕、生成的.out 文件在 TI 评估套件上按预期工作、但在我们的电路板上不工作。 是否有关于如何解决此问题的建议?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有关于如何解决此问题的建议?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如上所述、如果两个电机不同时运行、则添加一个开关、否则无法实现。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我认为您的回答与其他人可能提出的另一个问题有关。 对吧?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果这在 TI 的演示板上运行良好、则此问题可能与定制板上的 JTAG 接口有关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    与 USB 至 JTAG 仿真器相关的问题一定会出现、因为如前所述、我们刚刚从电源板上移除了仿真器、以便使用 TI 控制板上的隔离仿真器。 但是、出于某种原因、它不允许我们对微控制器进行编程。 还有其他建议吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可能会看到两个链接、这两个链接应该对 XDS100仿真器进行更详细的描述、并帮助您解决问题。

    processors.wiki.ti.com/.../XDS100
    processors.wiki.ti.com/.../Reprogramming_the_VID-PID_EEPROM