This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049:F280049 -外部晶振选择

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSCNCD280049C, LAUNCHXL-F280049C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/765218/tms320f280049-f280049---external-crystal-select

器件型号:TMS320F280049
主题中讨论的其他器件:TMDSCNCD280049CLAUNCHXL-F280049C

尊敬的 TI 团队:

我们希望为 F280049使用外部晶体、我们有3个项目可以选择、  

请建议选择作为附件。

如果所有人都能使用、请告诉我、  

非常感谢。

e2e.ti.com/.../7P20001013_5F00_S1.pdfe2e.ti.com/.../7Z20070001_5F00_S1.pdfe2e.ti.com/.../2015_2D00_1174.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Johnny、

    我们不能向您推荐第三方器件、您有责任彻底审查您选择的器件。 但是、您选择的单端振荡器必须满足我们的计时要求和级别。 其中包括:
    占空比为45%至55%。
    2.最长上升/下降时间为6ns。
    3、VIH/VIL 电平。

    看一下3个振荡器、看起来它们中的任何一个都不符合全部3个要求。 我认为最接近的是7P20001013_S1、但它的上升/下降时间超出了我们的规格。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Johnny、

    您还可以参考 LAUNCHXL-F280049C 和 TMDSCNCD280049C 设计、了解 TI 使用了什么。

    Tommy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Frank:
    我非常感谢你迅速答复我。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Tommy:
    非常感谢您的回复。