This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069:Hex2000.exe

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/765246/tms320f28069-hex2000-exe

器件型号:TMS320F28069

尊敬的团队:

我们的项目需要使用所选 MCU 的 Bootrom 来更新软件。 根据"TMS320x2806x Piccolo 技术参考指南"、名为 hex2000.exe 的 C28x 十六进制实用程序可用于此类转换。 我们的想法是将生成的文件包含在我们的主应用软件中、然后在运行时通过 SCI 将数据作为流发送到 Piccolo Bootrom。 根据参考指南、该工具支持--array 选项以生成用于此目的的文件。 但是,当使用 hex2000.exe 实用程序并指定--array 选项时,该工具会报告--array 与--boot 选项不兼容。

为什么 hex2000.exe 实用程序不允许将引导表生成为阵列格式?
对于所描述的解决方案、建议使用哪种格式/转换?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您关注的是哪一个参考指南? 请参阅《C2000微控制器的串行闪存编程》应用手册(http://www.ti.com/lit/sprabv4 )。 这将指导您如何在运行时将串行映像加载到 MCU。

    -Mark