This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320LF2406A:TMS320LF2406A

Guru**** 2928840 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320LF2406A, TMS320F2806

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/762401/ccs-tms320lf2406a-tms320lf2406a

器件型号:TMS320LF2406A
主题中讨论的其他器件: TMS320F2806

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的先生:

请帮助我如何读取和备份 tms320lf2406a 并保存到 PC、然后写入到另一个芯片(我有 XDS510和 XDS100仿真器器件)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    正如您在另一个主题中对您所做的答复。 我们要关闭此主题、请保留另一个主题以供进一步讨论。 谢谢。

    e2e.ti.com/.../762397

    LF240xA 器件包含一个安全特性、可防止外部访问程序存储器。 因此、如果 LF240xA 器件的内部闪存中的程序代码旨在提供密码保护、则无法回读该程序代码。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的回复、如果密码未保护、我如何使用 XDS510和 ADS100 EMMULATOR 器件读取它?请为我提供详细信息。(TMS320F2806和2808是 SIMLAT?)

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LF2406A 器件仅在 CCSv3.3中受支持、不再受支持。 假设您有一个 CCS3.3的工作副本并且能够通过 JTAG 连接到 LF2406A、则可以将闪存内容读取为.out 文件并保存它(使用 File->Data->Save 选项)。 您需要提供起始地址和闪存大小)。 然后、您可以将此 COFF 文件与 CCS 闪存插件一起使用、并对其他器件进行编程。

     

    280x 器件包含一个不同的安全机制。