This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28374S:GPIO 认证

Guru**** 2782475 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280049

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/764309/tms320f28374s-gpio-qualification

器件型号:TMS320F28374S
主题中讨论的其他器件:TMS320F280049

请在此处理器上阐明 ECAP 模块的输入 GPIO 鉴定模式设置。

技术参考手册指出、输入 GPIO 应设置为异步模式鉴定。

器件数据表提到了异步、同步和输入限定模式下的时序特性。

ECAP 模块能否在配置为6样本合格模式的 GPIO 上捕获数据?

 

BR

Anders

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    ECAP 模块能否在配置为6样本合格模式的 GPIO 上捕获数据?

    是的。 昨天使用它来解决捕获信号下降沿和缓慢上升沿的问题。 有时、它会捕捉上升沿而不是下降。 6个周期的鉴定很好地解决了问题。

    Edward
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、这取决于应用。 在大多数情况下、您希望捕获原始边沿、但如果您想使用 qual 模式、则可以这样做。

    NIMA
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、Nima。
    非常感谢您的帮助。
    似乎我在这里发布了错误的信息。 器件型号为 TMS320F280049、而不是 TMS320F28274S。
    答案是否仍然相同?

    BR
    Anders
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、F280049上没有任何变化。