This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSHVMTRINSPIN:双(并行) ACIM 连接

Guru**** 2445440 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDSHVMTRINSPIN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/763073/tmdshvmtrinspin-dual-parallel-acim-connection

器件型号:TMDSHVMTRINSPIN

我有一个项目需要控制2个与一个 TMDSHVMTRINSPIN 板并联的 ACIM (相同)电机。

有可能吗? 可能是一些建议或教程?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您不能将两个电机直接连接到套件、您必须添加选择器开关、才能在这两个电机之间切换控制、并且您应该知道这两个电机正在运行、无论控制算法是 v/f 还是 FOC、尤其是这两个电机具有不同的参数。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我知道我无法直接控制它们(转速)。 想象一下、汽车中的两个相同的电机(不是精确示例)位于前桥(一个在车轮上)。 其理念是通过一个反相器控制两个电机。 但是、我需要如何将参数设置为 InstaSpin? 如果我将1个电机连接到电路板、则获取电机参数、然后连接这两个参数、但使用参数除以2 (并行连接)。 无需进行完美控制、电路板将控制1个电机、另一个电机将以某种方式旋转。 您建议放置一个开关、您能更详细地解释一下什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您将两个电机直接连接到逆变器、则不能使用具有 instaSPIN-FOC 的逆变器来实现两个电机控制、即使使用任何 FOC 也是如此。 您只需添加一个选择器开关即可独立控制两个电机、而不是同时控制两个电机。 所有无传感器 FOC 控制和有传感器 FOC 都需要正确的电机参数以及用于控制的电流和电压反馈信号。