This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320LF2406A:tms320lf2404读取

Guru**** 2535810 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F2808, TMS320F2806

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/762397/ccs-tms320lf2406a-tms320lf2404-reading

器件型号:TMS320LF2406A
主题中讨论的其他器件:TMS320F2808TMS320F2806

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的先生:

为您和您的家人带来第一个新年快乐。

我想读取电机控制器中的 TMS320LF2404A、我想将闪存程序(包括引导 FILEA 和内部的所有程序)复制到另一个 TMS320LF2404A。我有 XDS100和 XDA510 USB EMULATOR.please 可帮助我如何读取和验证程序以及如何将程序写入另一个芯片。

此致。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请参阅器件数据表、LF240xA 器件包含一个阻止外部访问程序存储器的安全功能。 因此、如果 LF240xA 器件的内部闪存中的程序代码旨在提供密码保护、则无法回读该程序代码。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    一周以来,我没有听到您的反馈,我假设您能够解决您的问题。 如果不是、只需在下面发布回复或在该线程由于超时而锁定时创建新线程。 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的回复、很抱歉耽误您的时间、我在阅读 tms320lf2406时没有得到很好的结果、我需要阅读 TMS320F2806和 TMS320F2808、如果 此芯片没有密码并且未锁定、请帮助我如何使用 XDS510 USB2来读取此芯片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请关注您发布的另一个主题、因为它是一个类似的主题、我们希望先关闭此主题。 谢谢。