This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/DRV8312-69M-KIT:DRV8312-69M-KIT 无法成功与 GUI 通信、也无法与 CCSV7通信

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/763067/ccs-drv8312-69m-kit-drv8312-69m-kit-cannot-communicate-with-gui-successfully-nor-with-ccsv7

器件型号:DRV8312-69M-KIT

工具/软件:Code Composer Studio

我刚刚收到了我的套件并首次为其通电。 我的 PC 已识别该设备、插入 USB 端口时、我可以在计算机的设备管理器中看到该设备。如下图所示。

当我 让电路板 与 GUI 通信时、会出现以下提示。

然后关闭 GUI 并打开 CCSV7。连接配置如下图所示。

然后 单击"保存"按钮、然后单击右侧的"测试连接"按钮、指示连接失败。

现在、我有一项紧迫的开发任务来使用这个开发板、我不知道问题在哪里。

如果能帮助解决此问题、我们将不胜感激。  

谢谢、

歌曲

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否可以尝试使用此版本的 InstaSPIN GUI、而不是当前使用的版本? www.ti.com/.../INSTASPINUNIVERSALGUI

    此外、您可能在.ccxml 文件中选择了错误的器件。 您是否可以尝试选择"TMS320F28069"、而不是"Experimters Kit - Piccolo F28069"?

    此外、请尝试在常规 CCS 工程中而非 GUI 中连接到器件、以进行完整性检查

    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Song:

    如果这里没有其他问题、我现在将关闭此主题

    肖恩