This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069F:GUI Composer 能否支持我的定制 F28069F 板?

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: INSTASPINUNIVERSALGUI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/763428/tms320f28069f-could-gui-composer-support-my-custom-f28069f-board

器件型号:TMS320F28069F
主题中讨论的其他器件:INSTASPINUNIVERSALGUI

尊敬的 TI 成员:

我想将 GUI Composer 与我们的定制 ACI 电机驱动器板 F28069F 配合使用。

GUI Composer 似乎仅支持 XDS100v2 JTAG 接口

如果我使用 XDS100v2兼容 JTAG, GUI 编写器可以与我们的定制板配合使用?

提前感谢。

此致、

Hae Ryong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hae、

    GUI Composer Cloud 确实支持所有调试探针。 只要有合适的 JTAG 连接可用、您就可以将其与任何您喜欢的板配合使用。

    请分享仅显示 XDS100v2支持的 GUI 编写器的屏幕截图

    下面是"创建新项目"、我将展示可用调试探针的完整列表:

    -Mark

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mark

    很抱歉、我造成了一些困惑。

    我的意思是 GUI Composer 是 instaspinuniversalgui_V105工具、InstaSpin 用户指南(spruhj1g.pdf)的第2章、第1章对此进行了介绍

    我不知道 GUI Composer 是用于制作 GUI 应用的常用工具的名称。

    我认为 instaspinuniversalgui_v105是由 GUI 编写器实现的。

    我在以下 URL 中获得了 instaspinuniversalgui

        

    运行屏幕捕获如下所示

    我的实际问题是、如果我使用 XDS100v2、这个 instaspinuniversalgui 可以支持我们的定制电机驱动器板。

    还是仅支持 TI 开发套件?

    请让我清楚地说明这一点。

    此致、

    Hae Ryong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我想、只要您将 XDS100v2与定制板配合使用、它仍然能够连接和加载程序? 您是否正在使用 XDS100v2?

    惠特尼
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我没有 XDS100v2。
    我想知道 Instaspinuniversalgui 工具仅适用于您的参考套件。
    当我确认可以将 instaspinuniversalgui 与我的定制板一起使用时、我将为此购买 XDS100v2

    此致、
    Hae Ryong
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我明白了。 是的、只要您使用的是 XDS100v2、您就可以连接您的定制板。

    惠特尼