This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TIDM-BIDIR-400-12:电流感应运算放大器、

Guru**** 2754255 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDM-BIDIR-400-12, OPA345, OPA365

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/764641/ccs-tidm-bidir-400-12-current-sensing-op-amp

器件型号:TIDM-BIDIR-400-12
主题中讨论的其他器件: OPA345OPA365

工具/软件:Code Composer Studio

大家好。  

这个问题来自下面的主题。  

我将介绍 TIDM-BIDIR-400-12参考设计的电流感应部分。  

正如我在上面解释的那样、我在设计上仍然存在 ADC 电路的问题。  

让我逐一解释一下。  

在设计(我的硬件)电路中、存在用于电流感应的0.0005 Ω 分流电阻器。   

在使用 DMM 测量的10A 输出电流条件下、在分流电阻器两侧之间测量的电压接近5mV。  

但是、当我测量到 Is_LV-接地时、显示的值几乎是该值的三倍。 (接近13mV)

3.可以正确测量电路的失调电压,也可以在 CCS 调试模式下正确显示在 ADC 实时值表中。  

因此、当我将输出电流增加1A 时、ADC 值就像我增加3A 一样。  

此外、在输出电流达到12A 后  、即使增大电流、CCS 调试模式下实时值表中显示的 ADC 值也会下降。  

此时、引脚3和 PIN4电压开始变为完全不同的值(41mV VS 21mV)  

6.我意识到 OPA345这个电路的运算放大器由 OPA365在较新版本中进行了修订。 我更改了运算放大器、但它没有改变任何情况。  

正如您上次推荐的、我检查了 Excel 计算文件、并使用 CCS 分析代码、我认为这不是软件或代码问题。  

对于这种情况、您可以推荐什么? 我在6周左右处理这个问题、我仍然对这个问题很好奇、我想知道问题所在的部分、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kyountak、

    我将继续关闭这个、让我们在这个主题下讨论 e2e.ti.com/.../2827617。 谢谢。

    此致、