This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:连接 USB 3.0 U 盘

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/762086/tms320f28377d-interface-with-usb-3-0-u-disk

器件型号:TMS320F28377D

尊敬的,

      我想在我们的应用中使用377D 宏控制器。  根据377D 数据表、我知道 USB 接口是 USB2.0。 当目标 USB 作为主机运行时、能否将 USB3.0 U 盘与目标 USB 连接?  为什么?  如果没有,我是否可以有任何方法来实现 USB3.0 U 盘的操作?

最棒的雷古阿德!

Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Leo、
    我正在寻找合适的专家来帮助您。 这可能需要一些时间才能联系到合适的人员、具体取决于可用性。 请在本周末之后进行更新。 感谢您的耐心。 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我认为这已经在另一个线程上得到解决。

    SAL