主题中讨论的其他器件:C2000WARE、
工具/软件:TI C/C++编译器
大家好、
我正在尝试通过 USB 与 PC 通信。
实际上、我正在尝试了解位于 C2000示例(C:\ti\c2000Ware_1_00_06_00\device_support\f2837xd\examples\cpu1\usb_dev_bulk\cpu01)中的 USB_dev_bulk 示例。
即使我重新配置了 GPIO_Init 例程(对于 LAUNCHXL-28379D、SCIA-RX:GPIO43、多路复用器评估)。 15和 SCIA-TX:GPIO42、多路复用器评估 15)、仍然无法获取任何消息、但在开头仅为0x00。 (按照我首先处理 sci_echoback 示例的方式、它运行正常、我可以通过 USB 连接读取和写入消息)
谢谢阅读、 我们将感谢您的任何建议