This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 在伺服电机运行计划期间改变速度。

Guru**** 2917400 points

Other Parts Discussed in Thread: MOTORWARE, DESIGNDRIVE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/764486/in-servo-motor-changing-velocity-while-motor-is-running-plan

主题中讨论的其他器件:MOTORWAREDESIGNDRIVE

我使用的是 F28069M,在 proj_lab 13b (motorware 18)中,我们能够运行系统配置,但当电机开始运行时,我们无法在电机执行运动系统配置时更改其速度。

有人说,由于 SpinTAC 剂量不支持变化的速度,

我希望我的驱动器像所有伺服驱动器一样按脉冲和方向工作。那么,您对 如何改变速度有什么想法吗?

请告诉我   TMDXIDDK DesignDRIVE 和 HVkit 之间的区别(我更了解编码器接口和电流传感器)、但我认为这两种技术都可以 用作伺服驱动器、对吗?

感谢您的关注。

Dave。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于运动系统配置是通过速度、加速度、减速和急冲生成的、因此在运行过程中无法更改这些变量。 SpinTAC 运动不能满足当前版本中的要求。

    2. IDDK 具有比 HVkit 更多的位置传感器接口、例如正弦/余弦、旋转变压器传感器。 TMDXIDDK DesignDRIVE 和 HVkit 之间更详细的差异、请查看以下链接。
    e2e.ti.com/.../509409