This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28379S:用于电机控制的 H 桥中的 FET 故障

Guru**** 2773145 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/764262/ccs-tms320f28379s-fet-fail-in-h-bridge-for-motor-control

器件型号:TMS320F28379S

工具/软件:Code Composer Studio

各位专家、您好!

我正在 F28379S 上开发电机控制固件。

我连接了 H 形转接环。

我的直流电机的功率规格。 是12V 直流、我的硬件可以接受12~24V 直流电源。

对于24V 直流、我的固件以50%的占空比提供 PWM 信号;对于12V 直流、我的固件将以100%的占空比为电机提供 PWM。

连接的电路没有 接地二极管、但实际电路板上有这些二极管。

当我用50%占空比 PWM 提供24V 直流电压时、FET 已断开。

我认为、具有50%的24V 直流 PWM 与100% 12V 直流 PWM 具有相同的效果。

当提供50% 24V 直流占空比时、对 FET 的影响是什么?

FET 开关 LTC4449不 会同时导通 Q1、Q3两个 FET。

FET 可承受40V 直流。

BR

Paul    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请检查是否在高侧和低侧之间插入了死区、以及 FET 的延迟时间是否足够。
    2.请检查 FET 是否具有嵌入式续流二极管。
    3.请检查栅极驱动器在这种情况下是否可以正常工作、它的电源似乎只有5V。

    您可以尝试使用 TI 的 FET 及其驱动器、这些器件应该有更多的选项、即使 TI 也有一些专用的 BDC 模块。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yanming、

    当我向 H 桥提供12~14Vdc 时、不会出现任何问题。

    但是、在15Vdc 的电压下、FET 会损坏。

    我会考虑您的 FET 和驱动器;)

    BR

    Paul