This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2808:警告:#2615-D 弃用了 near 和 far 关键字、未来版本中将删除支持。 所有指针现在都是32位。

Guru**** 2889230 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/764266/tms320f2808-warning-2615-d-the-near-and-far-keywords-are-deprecated-and-support-will-be-removed-in-a-future-release-all-pointers-are-now-32-bits

器件型号:TMS320F2808

您好专家、

我的客户正在开发 F2808。 最近、他们使用代码生成工具5.1.2版将项目从 CCS 3.3移植到 CCS 8.0。

当他们的项目成功构建时、会出现一系列警告。 我用 Google 搜索、但没有什么帮助。

您能不能告诉我什么是根本原因、我应该忽略这一警告吗?

谢尔登

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sheldon、

    标题中引用的唯一警告吗? 还有其他吗?
    您能否共享 CCS 控制台输出的屏幕截图?

    谢谢、
    标记
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    就在4年多前、C2000编译器中移除了小内存模型。  在这些更改中、弃用了 near 和 far 关键字。  这意味着编译器仍然接受它们、但它们无效。  在将来的版本中、它们将不再被接受。

    最好从源中删除这些关键字。  但是、您可以在方便的时候进行。  在平均时间内、您可以忽略这些诊断。

    谢谢、此致、

    乔治