请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28069 技术参考手册(在图3-44页中)。 事件触发中断发生器)说"如果中断被启用、但是中断标志已经被置位、那么计数器将保持其输出高电平
直到 ENTFLG [INT]标志被清除。 这允许在一个中断被处理时有一个中断被挂起。" 因此、我可以使用 ETCLR.BIT.INT 手动清除寄存器、以允许进一步的中断脉冲。
但是、我的问题是当 EPWM1触发的中断工作时、如果触发另一个基于 EPWM2的中断、会发生什么情况? 基于 EPWM2的中断会等到基于 EPWM1的中断完成、还是会忽略基于 EPWM2的中断?