This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28375D:EMIF2从 CLA 写入

Guru**** 2952440 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/764223/tms320f28375d-emif2-writing-from-cla

器件型号:TMS320F28375D
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

您好!

我们的客户遇到了外部存储器访问问题。

当 CLA 通过 EMIF2访问外部存储器时、
读操作正常、但写操作失败。

另一方面、CPU 可以通过 EMIF2对同一外部存储器进行读取和写入。

是否有任何配置可使用 CLA 中的 EMIF2?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yoshita、

    CLA 对 EMIF2的访问只在 CPU1上可用。 我认为使用 CLA 的 EMIF2无需其他不同的配置。
    您可能还需要检查 CLA 的程序和数据存储器是否在代码中正确配置、它们是否与链接器 cmd 文件匹配。

    谢谢
    Vasudha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yoshita、

    C2000Ware 中还有一个示例、您可以参考:\C2000Ware_XXXX\device_support\f2837xd\examples\CPU1\EMIF_dc_cla

    Tommy