This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069:SCI 闪存内核

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/764289/tms320f28069-sci-flash-kernel

器件型号:TMS320F28069

您好!

我对示例"f28069_sci_flash_kernel"有疑问。

当我使用串行闪存编程器(闪存内核 A)来刷写 DSP 时、闪存的所有扇区将在新应用程序被编程之前被擦除。 对吗?

我看到只有扇区 A、B、C 和 D 被擦除。 对吗? 为什么闪存内核不擦除扇区 E、F、G 和 H?

我可以将 串行闪存编程器(闪存内核 B)用于 F28069吗? 如果可能、我应该怎么做?

提前感谢您的支持!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您可以在内核源代码中修改此代码、以仅擦除所需的扇区。 由于并非所有 f2806x 器件型号都提供了所有 secotr、因此本示例中仅擦除 ABCD。 如果您的所有扇区都在器件上(f28069)、那么您可以根据需要将它们全部擦除。

    否 根据串行闪存编程器文档、使用 f2806x 闪存内核、这是闪存内核 A。 www.ti.com/.../sprabv4b.pdf

    希望这对您有所帮助、
    SAL
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sal、

    感谢您的回答。