This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8312-69M-KIT:C2000 Instaspin FOC - F2804X 能否与 F2806X 相同运行?

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8312, MOTORWARE, TMS320F28026F, TMS320F280049C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/763091/drv8312-69m-kit-c2000-instaspin-foc---can-f2804x-run-the-same-as-f2806x

器件型号:DRV8312-69M-KIT

你(们)好! -我有一个关于 Instaspin FOC 系列 MCU 的简短问题。  

目前、我们有 DRV8312-69M-KIT、并将其用于一些测试。 我们正在考虑使用 DRV8312来驱动无传感器 BLDC 电机、但我们无法确定要使用哪个 MCU。  

Motorware 软件中包含一些仅适用于 F2806x 系列的示例-  

我的问题是:这些示例是否仅适用于 F2806x、因为它们仅适用于该 MCU;或者、由于仅需 F2806x 具有的某些资源、这些示例是否仅适用于 F2806x?  

因此、我们希望  改用 TMS320F28026F 或 TMS320F280049C。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们将通过 Motorware 的后续版本 Motor Control SDK 来支持 F280049C 和未来启用 InstaSPIN 的器件。 该版本预计将于2019年3月底发布。 由于 F2802x/F2805x/F2806x 器件和 F28004x 器件之间的 ROM 存在主要差异、Motorware 无法支持 F280049C

    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     f28027F 或 f28026如何? 对于 BLDC 电机、这是否支持与 F28069F 相同的功能? -正如原主题中所述、我可以看到很多示例都是针对 F28069F 的  

    感谢您上次的回复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于 EVM 板上可用的 IO 引脚/接头数量、一些示例实验室(例如双电机控制实验室)仅在 F28069M 套件上提供。 也就是说、F2802x 系列受到存储器组大小以及器件上可用外设模块数量的一定限制。 是的、由于 F2802x 和 F2805x 器件的限制、某些器件仅在 F2806x 上提供。 《InstaSPIN 实验室用户指南》在文档索引中详细介绍了每个开发套件可用的所有实验

    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    完美,导游非常乐于助人  

    谢谢!