请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8312-69M-KIT
你(们)好! -我有一个关于 Instaspin FOC 系列 MCU 的简短问题。
目前、我们有 DRV8312-69M-KIT、并将其用于一些测试。 我们正在考虑使用 DRV8312来驱动无传感器 BLDC 电机、但我们无法确定要使用哪个 MCU。
Motorware 软件中包含一些仅适用于 F2806x 系列的示例-
我的问题是:这些示例是否仅适用于 F2806x、因为它们仅适用于该 MCU;或者、由于仅需 F2806x 具有的某些资源、这些示例是否仅适用于 F2806x?
因此、我们希望 改用 TMS320F28026F 或 TMS320F280049C。