This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SM320F28335-HT:适用于 SM320F28335-HT 的24V 电机开发

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDSCNCD28335, SM320F28335-HT, DRV8301-69M-KIT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/764013/sm320f28335-ht-24v-motor-development-for-sm320f28335-ht

器件型号:SM320F28335-HT
主题中讨论的其他器件:TMDSHVMTRPFCKITTMDSCNCD28335DRV8301-69M-KITTMDSCNCD28069MISO

你(们)好

我正在考虑将 SM320F28335-HT 用于高温电机应用、我已经拥有 TMDSCNCD28335插件模块和 TMDSHVMTRPFCKIT 电机开发套件。 我遇到的问题是、我想连接24V 电机。 (请注意、它未打开、如果不合适、我会将其发回)

问题1)我能否简单地为 TMDSHVMTRPFCKIT 提供24V 直流电源? (我知道其 HV、但文献中未 指定最小电压。

问题2)如果无法实现上述功能、我能否购买 DRV8301-69M-KIT 并仅更改卡(从 TMDSCNCD28069MISO 到 TMDSCNCD28335)? 或者、我是否需要进行大量修改?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Martin、您的问题主要与规格 TMDSHVMTRPFCKIT 套件有关。 最好使用此作为部分发布此资格授予。 这将使其路由到正确的组以获得支持。
    如果您遇到问题、或者如果您的 SM320F28335有问题、请将问题发布回此帖子或创建新帖子。

    此致、
    涉水