This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F280049C:28004x 的 instaMotion 库何时发布?

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: DESIGNDRIVE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/763539/ccs-tms320f280049c-when-the-instamotion-lib-for-28004x-will-release

器件型号:TMS320F280049C
主题中讨论的其他器件:DESIGNDRIVE

工具/软件:Code Composer Studio

您好! instaMotion 库和用于28004x 的 SDK 何时发布?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    F28004x 系列不支持 InstaSPIN-MOTION。 它仅适用于 F2806xM 和 F2805xM 器件。

    通过使用 F28004xC 版本、F28004x 系列支持 InstaSPIN-FOC、如数据表中所述。 我们将在3月底发布新的 MotorControl SDK、以获得 InstaSPIN-FOC (以及 DesignDRIVE 示例)的软件支持。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、非常感谢! 我的确切意思是在280049C 上使用 instaSpin-FOC。