This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28375D:用于 A/D 转换器的 ADS8557 SPI 连接

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28375D, ADS8557

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/763307/tms320f28375d-ads8557-spi-connection-for-a-d-converter

器件型号:TMS320F28375D
主题中讨论的其他器件: ADS8557

大家好、团队、

您是否有将 TI ADC 与 TMS320F28375D 连接的经验?

在本例中、我想使用 ADS8557、连接接口为 SPI。
下图是 ADS8557的时序图。

下面是 ADS8557每个信号的说明

用户不会使用 SDI。 (该引脚连接到 GND。) 和 SDO_x 是输出信号。

在 C2000引脚分配方面、C2000的 SOMI 连接到 SDO_x 但 SIMO 不需要连接 ADC 器件。 我的理解是否正确?

此致、
Nagata。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nagata、

    抱歉、没有 C2000工程师具有连接 ADS8557与 F28375D 的经验。 我认为您应该从 ADS 工程师那里获得比 C2000工程师更快速、更准确的答案。

    我将您的帖子转移给 ADS 工程师。 希望该团队的某个人能与您一起回来。

    此致、

    曼诺伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Manoj 和 Nagata-San、

    如果您不需要写入 ADS8557寄存器、则无需使用 SDI、则可以使用下拉电阻器将其绑定到低电平。  真正的问题是"如何使用 TMS320F28357D 处理器的 McBSP 端口获得六个16位读取?"