This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049:C2000ware 和优先级 ISR 文件

Guru**** 2549140 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/763061/tms320f280049-c2000ware-and-prioritized-isr-file

器件型号:TMS320F280049
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

大家好,

我之前使用 的是双核28377D ,现在使用 的是文件  F2837xD_SWPrioritizeedIsrLeels.h。  这个文件对我来说非常有用和简洁。

现在我将移动到280049 ,但我找不到相同的文件:您能帮我吗?  

有什么相似之事吗?

此致

卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Carlo、

    是的、它尚未发布。 不过、我们已经创建了一个、它将在未来的 C2000Ware 中发布。

    惠特尼
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Whitney、  

    请在此期间做些什么 ?  

    特别是 如何编写易于在该文件 可用时重用的代码?  

    您是否有更新版本的计划?

    此致

    卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您只有几个中断需要进行优先级排序、则只需按照本页上的说明进行操作即可。

    http://processors.wiki.ti.com/index.php/Interrupt_Nesting_on_C28x

    您还可以尝试将 F2807x 示例移植到 F28004x、但我需要调整所有默认 ISR、因此它不是最简单的端口。

    我的估计是、它将至少在5月之前在 C2000Ware 中发布。

    惠特尼