This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FS 销的处理

Guru**** 2837210 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8557, TMS320F28375D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/762144/treatment-for-fs-pin

器件型号:ADS8557
主题中讨论的其他器件: TMS320F28375D

大家好、团队、

我对 ADS8557 FS 引脚有疑问。 请为其提供支持吗?

我将使用 SDO_A、其中 SEL_A=1、SEL_B = SEL_C = 0。 数据表中的图37具有如下的时序图。 主机是否应在每16个 SCLK 中将 FS 引脚设置为高电平? 或者、用户应该在 CHA0至 CHC1期间将 FS 引脚保持在低电平吗?

是否有说明如何处理 FS 引脚的文档?

此致、
Nagata。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nagata-San、

    图47中的"已刷新"行意味着对于此处所示的三个(或六个) 16位传输、FS 引脚不需要切换。 这实际上取决于您的处理器以及您的软件如何处理传输。 您计划使用哪种控制器? DSP 外设应提供有关此设置工作原理的文档。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tom -San、

    非常感谢您的支持。 主机控制器是 C2000 (TMS320F28375D)。 您是否有用于控制 ADS8557的文档?

    此致、
    Nagata。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tom -San、

    这是另一个问题。 MCU 通常具有用于 SPI 的 SOMI 和 SIMO 引脚。 如果用户使用 ADS8557作为硬件模式、则 ADS 的 SDI 引脚应连接到 GND、而 MCU 的 SOMI 应连接到 ADS 的 SDO_x。 在这种情况下、MCU 的 SIMO 无需连接 ADS。 我的理解是否正确?

    此致、
    Nagata。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    FS 是与多通道缓冲串行端口(McBSP)关联的"帧同步"。 您可以根据需要定义字和帧大小。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    McBSP 使用 DX (即 SIMO)和 DR (即 SOMI)。 如果您没有将数据传输到 ADS8557、则无需将 DX 连接到任何设备。