This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28375D:编码器连接

Guru**** 2538950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/763098/tms320f28375d-connection-for-encoder

器件型号:TMS320F28375D

大家好、团队、

请给我建议如何连接编码器?

当用户以附加文件的第40页的形式将 F28375D 连接到具有串行通信的 R/D 转换器时、用户是否应该在 F28375D 中使用 SPI 外设?  

e2e.ti.com/.../MNL000634W00_5F00_AU6805_5F00_20161214.pdf

此致、

Nagata。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    看起来、SPI 适合该接口。 根据文档 SPI 中的时序说明应该起作用。

    '串行输出由 SCSB/SCK 引脚控制。 在 SCSB 输入“L”LEBEL 的激活状态下,数据引脚的串行数据输出与 SCK 输入的同步时序。 数据输出开关位于 SCK 的下降沿、因此请从根本上在 SCK 的上升沿读取输出串行数据。"