This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28054:在具有 FOC 的电机识别阶段、RHF 值为负

Guru**** 2925360 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/760199/tms320f28054-rhf-value-is-negative-during-the-motor-identification-stage-with-foc

器件型号:TMS320F28054

使用 ACIM 运行 InstaSpin-FOC、在 RS 级期间、RHF 的结果为负。 这对我来说是不对的。 请提供帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您使用的是哪种电路板? TI EVM 还是定制板? 如果是定制板、这可能表示电流采样不正确。

    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我使用的是定制板。 我同意您关于当前采样的说法。 您能不能更详细地描述一下当前采样及其在 instaFoc 中的作用
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我使用的是定制板。 我同意您关于当前采样的说法。 您能不能更详细地描述一下当前采样及其在 instaFoc 中的作用
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉耽误你的答复。 请参阅《InstaSPIN 用户指南》中的第5.2节、网址为 :http://www.ti.com/lit/spruhj1g

    肖恩